请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 你(们)好
尽力而为。 主模式下 McSPI 的频率高达48MHz、从模式下高达16MHz?
因为我们设计了 LGA 模块的直接测试(J6的 McSPI 到 J6的 McSPI)。
此测试方法是否可以验证 McSPI 的最大频率?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
尽力而为。 主模式下 McSPI 的频率高达48MHz、从模式下高达16MHz?
因为我们设计了 LGA 模块的直接测试(J6的 McSPI 到 J6的 McSPI)。
此测试方法是否可以验证 McSPI 的最大频率?
谢谢你。