因此、我们需要使用特定的 TFT 显示屏、但6748的 PCLK 无法达到运行该显示屏所需的频率。
6748 PCLK 的限制为37.5MHz、此面板要求44.9MHz 至63MHz 或40.8MHz 至67.2MHz (取决于您所处的模式)
我们想知道 VPIF 模块是否能够运行此显示。
我们当前未使用 HSYNC 和 VSYNC 来运行显示、我们处于数据启用模式。
因为我以前从未使用过 VPIF、也从未使用过任何视频硬件。 我有几个问题(没有特定顺序):
1) 1)可能是最重要和最明显的问题:我们目前在数据使能模式下使用面板、这需要选择 VPIF 不具有的芯片。 是否可以在没有 DE 线路的情况下运行该面板(连接高电平或低电平、CS 线路的其他电源等)、或者是否缺少控制信号来正确运行该面板、这是一个毫无希望的原因?
2) 2)我是否正确地说、我们需要使用 BT.1120来达到1024x600的分辨率? 看起来我能够执行2200x1125 (NTSC)或2304x1250 (PAL)、而在 BT.656中、我将无法输出每行所需的1024像素
3) 3)我看到它基本上只支持 NTSC 或 PAL 格式、这似乎是传输中包含大量额外数据的。 是否可以将此外设配置为仅输出消隐周期和像素数据、而不输出任何此亮度和色度数据? 或者、无论我如何配置外设、NTSC 和 PAL 是否与简单的 TFT 显示屏完全不兼容?
4)假设我必须使用 BT.1120:在第34.2.15.2节(spruh79的1700页)中、它指出、如果您在 BT.1120中、则需要使用74.25MHz 的输入时钟。 如果我们不打算使用它来输出 NTSC 或 PAL 格式、这是否是一项硬性要求? 是否可以使用60MHz 信号而不会导致外设问题?
随附的是面板的数据表。
e2e.ti.com/.../EL101WSBN50_2D00_05E1_2D00_155_2D00_5.1_2D00_8.5G_2D00_V1.0_5F00_.pdf