This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:从 LCDC 切换到 VPIF:是否可能?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594919/tms320c6748-switching-from-lcdc-to-vpif-is-it-possible

器件型号:TMS320C6748

因此、我们需要使用特定的 TFT 显示屏、但6748的 PCLK 无法达到运行该显示屏所需的频率。

6748 PCLK 的限制为37.5MHz、此面板要求44.9MHz 至63MHz 或40.8MHz 至67.2MHz (取决于您所处的模式)

我们想知道 VPIF 模块是否能够运行此显示。

我们当前未使用 HSYNC 和 VSYNC 来运行显示、我们处于数据启用模式。  

因为我以前从未使用过 VPIF、也从未使用过任何视频硬件。 我有几个问题(没有特定顺序):

1) 1)可能是最重要和最明显的问题:我们目前在数据使能模式下使用面板、这需要选择 VPIF 不具有的芯片。 是否可以在没有 DE 线路的情况下运行该面板(连接高电平或低电平、CS 线路的其他电源等)、或者是否缺少控制信号来正确运行该面板、这是一个毫无希望的原因?

2) 2)我是否正确地说、我们需要使用 BT.1120来达到1024x600的分辨率? 看起来我能够执行2200x1125 (NTSC)或2304x1250 (PAL)、而在 BT.656中、我将无法输出每行所需的1024像素

3) 3)我看到它基本上只支持 NTSC 或 PAL 格式、这似乎是传输中包含大量额外数据的。  是否可以将此外设配置为仅输出消隐周期和像素数据、而不输出任何此亮度和色度数据? 或者、无论我如何配置外设、NTSC 和 PAL 是否与简单的 TFT 显示屏完全不兼容?

4)假设我必须使用 BT.1120:在第34.2.15.2节(spruh79的1700页)中、它指出、如果您在 BT.1120中、则需要使用74.25MHz 的输入时钟。 如果我们不打算使用它来输出 NTSC 或 PAL 格式、这是否是一项硬性要求? 是否可以使用60MHz 信号而不会导致外设问题?  

随附的是面板的数据表。

e2e.ti.com/.../EL101WSBN50_2D00_05E1_2D00_155_2D00_5.1_2D00_8.5G_2D00_V1.0_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C6748硬件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已从 C6748 LCDK Starterware 尝试过 vpif_lcd_loopback 示例? 如果不是、请尝试一下并告知我们。

    您还可以参考下面的主题、了解 VPI 与 LCD 的连接。

    e2e.ti.com/.../139652

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但您显然没有阅读我的帖子。 请按照我的要求回答我的问题。 我不打算尝试使用入门套件中的示例、因为我们不使用入门套件、该帖子涉及捕获 VPIF 并输出 LCDC、这对我至少没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道有任何客户将 VPIF 用于 LCD 接口。 我已要求团队对此提供帮助。 我会随时向您发布。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="cobsonchael"] 1)可能是最重要和最明显的问题:我们目前在数据启用模式下使用面板,这需要 VPIF 没有的片选。 是否可以在没有 DE 线路的情况下运行该面板(连接高电平或低电平、CS 线路的其他电源等)、或者是否缺少控制信号来正确运行该面板、这是一个毫无希望的原因? [/引用] VPIF 使用嵌入式组帧信息 SAV2EAV 和 EAV2SAV 格式化输出上的数据流、这是一种在渐进式视频中传输消隐期的方法。  通过这种方式、参考时钟和数据都是所需的、但不处于您提供数据表的面板支持的模式。  要具体回答您的问题"是否可以在没有 DE 线路的情况下运行此面板"、这是您的面板制造商的问题。  根据提供的数据表、我猜不是。 其次、VPIF 使用的数据格式是亮度/色度、而不是显示屏所需的 RGB。 2) 2)我是否正确地说、我们需要使用 BT.1120来达到1024x600的分辨率? 看起来我能够执行2200x1125 (NTSC)或2304x1250 (PAL)、在 BT.656中、我无法输出每行1024像素、我需要[/报价]正确。  BT.656不会提供您所需的水平分辨率。 [引用 user="cobsonchael"] 3)我看到它基本上只支持 NTSC 或 PAL 格式,这些格式似乎在传输过程中附带大量额外数据。  是否可以将此外设配置为仅输出消隐周期和像素数据、而不输出任何此亮度和色度数据? 或者、无论我如何配置外设、NTSC 和 PAL 是否与简单的 TFT 显示屏完全不兼容? [/报价]无法将 VPIF 输出配置为所需的信令格式。  此外、即使您"预先"认为存储器中的亮度/色度数据实际上具有 RGB 数据、也可以通过技术参考手册中的图34-5来查看存储器中数据的组织结构。  亮度/色度的这种组织结构不适合通常需要的 RGB 格式。 [引用 user="cobsonchael"] 4)假设我必须使用 BT.1120:在第34.2.15.2节(spruh79的1700页)中,它指出,如果您在 BT.1120中,则需要使用74.25MHz 的输入时钟。 如果我们不打算使用它来输出 NTSC 或 PAL 格式、这是否是一项硬性要求? 是否可以使用60MHz 信号而不会导致外设问题?  [/引述]在进入本主题之前、使用 VPIF 输出的原因有很多。 我确信问题是是否有解决方案。  如果需要更高的像素时钟速度、则不是来自 LCD 控制器。  可能存在输出模式下的 UPP 外设、因为它确实提供时钟、数据使能和数据。  这以前没有作为显示数据输出方案实现、我不知道时钟频率是否有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您阅读我的全部文章并回答我的所有问题。  是的、只有在可能的情况下、才会出现过去1个问题、因为我想其余的问题没有实际意义。