This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:VISION SDK 和 LCD

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594366/tda2evm5777-vision-sdk-and-lcd

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

为什么 Vision SDK 仅在 HDMI 上提供输出、为什么无法向 LCD 提供输出? 当我们使用 Vision SDK 时、哪个内核可以控制 DSS?  

根据此方框图,如果我们正确设置了多路复用器,我们可以向 LCD1/LCD2/LCD3显示电视输出。 这是否可以使用 Vision SDK 实现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    VSDK 专家已收到有关您的问题的通知、他们将在此处直接回答。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VISION SDK 具有2个变量

    1.仅限 VSDK BIOS -其中所有内核都运行 BIOS

    2. VSDK Linux -其中 A15运行 Linux、其余所有内核运行 BIOS

    在 fisrt 情况下、VSDK 支持 HDMI 和 LCD

    在第二种情况下、截至今天、我们仅支持 HDMI、这是一个软件限制、硬件没有问题。

    在这两种情况下、DSS 均由 M4 (IPU)控制

    此致、Shiju