请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 您好!
为什么 Vision SDK 仅在 HDMI 上提供输出、为什么无法向 LCD 提供输出? 当我们使用 Vision SDK 时、哪个内核可以控制 DSS?
根据此方框图,如果我们正确设置了多路复用器,我们可以向 LCD1/LCD2/LCD3显示电视输出。 这是否可以使用 Vision SDK 实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为什么 Vision SDK 仅在 HDMI 上提供输出、为什么无法向 LCD 提供输出? 当我们使用 Vision SDK 时、哪个内核可以控制 DSS?
根据此方框图,如果我们正确设置了多路复用器,我们可以向 LCD1/LCD2/LCD3显示电视输出。 这是否可以使用 Vision SDK 实现?
你(们)好
VISION SDK 具有2个变量
1.仅限 VSDK BIOS -其中所有内核都运行 BIOS
2. VSDK Linux -其中 A15运行 Linux、其余所有内核运行 BIOS
在 fisrt 情况下、VSDK 支持 HDMI 和 LCD
在第二种情况下、截至今天、我们仅支持 HDMI、这是一个软件限制、硬件没有问题。
在这两种情况下、DSS 均由 M4 (IPU)控制
此致、Shiju