This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:McASP 数据问题

Guru**** 2582445 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593997/linux-am5728-mcasp-data-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好:Biser Gatchev-XID

你能给我一个帮助吗?

硬件:AM5728

软件: Linux 版本4.4.4.19-g6c9d0b5-脏(root@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#121 SMP 抢占 Mon APR 10 00:02:07 CST 2017

步骤:

1、 遵循指南并逐步将音频 DAC 连接到 AM728器件上的 McASP (Sitara Linux 软件开发人员指南 → Sitara Linux SDK → 音频:DAC 示例 processors.wiki.ti.com/index.php )

2、使用 alsa-lib/test/pcm_min 传输一些数据。 下面是我要传输的一些数据。 (图1)

3 μ s、使用 LA5061逻辑分析仪捕获输出、如下所示:

当我在运行时使用 omapconf dump McASP1时、reg 值为:

我的问题是:

为什么输入为0xFFFF、输出为0xFFFE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图可以看到比图1更多的 clk 和数据信息:

    为什么在通道6上输出如此之多? 另一种说法是为什么输出数据不是:0xFFFF、0xFFFF、0xFFFF、0xFFFF、0x0001、0x0001...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 Biser Gatchev-XID。

    今天我发现了另一种现象:
    当我发送时,-528和-259是相同的输出。 即:-1056
    那么、McASP1如何工作以生成输出数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser Gatchev-XID,

    此问题是否有任何进展?

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否可以使用 aplay 或 gst 命令获取要播放的文件? 在发送0xFFFF 时、控制台上是否出现任何错误

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan Kovachev

    发送0xFFFF 时、控制台上没有错误...

    您能否在电路板中自行测试并告诉我您的结果?

    感谢您的帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan Kovachev 您好 、感谢您的提示。

    我使用 aplay 来传输一个 wav 文件。 在0xFFFF 内。 结果符合预期。

    但这两种方法之间有何差异?  (aplay 和 PCM_MIN)

    我认为不是驾驶员问题。 也许是阿尔萨里布…