工具/软件:Linux
你能给我一个帮助吗?
硬件:AM5728
软件: Linux 版本4.4.4.19-g6c9d0b5-脏(root@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#121 SMP 抢占 Mon APR 10 00:02:07 CST 2017
步骤:
1、 遵循指南并逐步将音频 DAC 连接到 AM728器件上的 McASP (Sitara Linux 软件开发人员指南 → Sitara Linux SDK → 音频:DAC 示例 processors.wiki.ti.com/index.php )
2、使用 alsa-lib/test/pcm_min 传输一些数据。 下面是我要传输的一些数据。
(图1)
3 μ s、使用 LA5061逻辑分析仪捕获输出、如下所示:
当我在运行时使用 omapconf dump McASP1时、reg 值为:
我的问题是:
为什么输入为0xFFFF、输出为0xFFFE?