请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2252 主题中讨论的其他器件: MSP430-FLASHER、 UNIFLASH、 MSP-FET
工具/软件:Linux
我需要使用 Raspberry Pi 对 MSP430F2252进行编程、我遇到了一些切断安全保险丝的问题。
1.我可以使用命令行 MSPDebug 和 Launchpad 对 MSP 进行编程(但我相信其他程序员可以正常工作)、但 MSPDebug 显然无法熔断安全保险丝。
1.我可以使用命令行 MSPDebug 和 Launchpad 对 MSP 进行编程(但我相信其他程序员可以正常工作)、但 MSPDebug 显然无法熔断安全保险丝。
2.我可以通过定制子板将7V 和93mA 输入 TEST 引脚1ms (根据数据表、熔断保险丝)。 但这似乎不会熔断保险丝。
3.我可以使用 MSP430-FLASHER 或 UniFlash (理论上)使用 MSP-FET 对保险丝进行编程和熔断、但 Linux 版本不能在 Raspberry Pi 上运行。 MSP430-FLASHER 据说是开源的、但我也找不到用于为 Pi 的 ARM 架构尝试和编译实用程序的源。
感谢您的任何帮助。