This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430F2252:对器件进行编程并使用 Raspberry Pi 熔断安全保险丝

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252, MSP430-FLASHER, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595664/linux-msp430f2252-programming-a-device-and-blowing-the-security-fuse-with-a-raspberry-pi

器件型号:MSP430F2252
主题中讨论的其他器件: MSP430-FLASHERUNIFLASHMSP-FET

工具/软件:Linux

我需要使用 Raspberry Pi 对 MSP430F2252进行编程、我遇到了一些切断安全保险丝的问题。

1.我可以使用命令行 MSPDebug 和 Launchpad 对 MSP 进行编程(但我相信其他程序员可以正常工作)、但 MSPDebug 显然无法熔断安全保险丝。
2.我可以通过定制子板将7V 和93mA 输入 TEST 引脚1ms (根据数据表、熔断保险丝)。 但这似乎不会熔断保险丝。
3.我可以使用 MSP430-FLASHER 或 UniFlash (理论上)使用 MSP-FET 对保险丝进行编程和熔断、但 Linux 版本不能在 Raspberry Pi 上运行。 MSP430-FLASHER 据说是开源的、但我也找不到用于为 Pi 的 ARM 架构尝试和编译实用程序的源。
感谢您的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    此论坛仅支持 TI Linux 发行版、但我建议您尝试通过 PC 对 MSP430F2252 MCU 进行编程。 如果在此环境中出现问题、请在 MSP430 E2E 论坛中发布一个主题、网址为:
    e2e.ti.com/.../
    有关 Raspberry Pi 的相关问题、请联系 Raspberry Pi 支持。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道哪里可以找到 MSP430-FLASHER 的源代码吗? 它据说是开源的、我可以自己编译 Pi 的实用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    您可以从此处下载 MSP430 Flasher 安装程序(例如、用于 Linux):
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    提取存档。 然后更改权限以使"MSPFlasher-1_03_12_00-linux-x64-installer.run"文件可执行(chmod a+x)并运行它。
    它将创建一个文件夹./MSPFlasher_1.3.12转到子文件夹"source"。 这里是源代码。

    BR
    Tsvetolin Shulev