This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:QT 实现

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589383/processor-sdk-am57x-qt-implementation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

我有以下与 PSDK 上的 Qt 采用相关的问题

1.从 Web 上的 Qt 探索中可以了解到以下三种可用于开发用户界面的接口技术

A.快速 Qt

B. Qt 小工具

c. Qt Webkit (它是否与 Qt WebEngine 相同?)

以上哪项技术是 TI 在 PSDK 上推荐用于 UI 开发的技术? 这些技术在 PSDK 上的每个 w.r.t Qt 是否存在任何限制

2.还可以理解 Qt 小部件可以使用光栅喷漆引擎或 OpenGL 引擎进行喷漆

答:PSDK 上的 Qt 是否支持油漆引擎实现?

b.如果支持 OpenGL 引擎、它是否支持所有 Qt 小工具的油漆? 如果不是所有小工具、 它可以帮助在 SGX544上加快速度

3.还有人能帮我解释以下内容吗

    a.具有 OpenGL 油漆引擎的 QWidget 与 QOpenGL Widget 之间的区别

B. QWindow 和 QOpenGL 窗口之间的差异

    C. QOpenGL 油漆设备的用途是什么? 是否用于更像抽象化 用户的某些 OpenGL 调用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请能有人提供我所要求的资料
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 人们已经不在办公室。 他们很快就会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 QT 的任何一般问题都应提交至 QT 支持论坛。 您可以在此处找到大多数问题的答案-

    [引用 user="Mahi"] PSDK 上的 Qt 是否支持油漆引擎实现?[/quot]

    是、因为 PLSDK 支持 OpenGL。

    QWidget:软件渲染

    QGLWidget (传统) 或 QOpenGLWidget (morden):硬件渲染

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    感谢您的回答。

    我了解 QopenGLwidget 可供应用程序使用、以便使用 OpenGL 进行渲染。 您能不能澄清现有标准 QWidgets,例如 QPushbutton, QSpinbox, QCheckBox )是否可以使用 OpenGL 呈现。 或者,它们是否始终仅通过软件渲染重建(使用光栅油漆引擎)?


    如果有通过 OpenGL 呈现这些小工具的配置、如何启用这些小工具?

    以下是上述问题的根源:

    我可以看到由光栅喷漆引擎实现的诸如 drawRect、drawEllipse 等调用;但我在 OpenGL 喷漆引擎中看不到对应的调用)