我有以下与 PSDK 上的 Qt 采用相关的问题
1.从 Web 上的 Qt 探索中可以了解到以下三种可用于开发用户界面的接口技术
A.快速 Qt
B. Qt 小工具
c. Qt Webkit (它是否与 Qt WebEngine 相同?)
以上哪项技术是 TI 在 PSDK 上推荐用于 UI 开发的技术? 这些技术在 PSDK 上的每个 w.r.t Qt 是否存在任何限制
2.还可以理解 Qt 小部件可以使用光栅喷漆引擎或 OpenGL 引擎进行喷漆
答:PSDK 上的 Qt 是否支持油漆引擎实现?
b.如果支持 OpenGL 引擎、它是否支持所有 Qt 小工具的油漆? 如果不是所有小工具、 它可以帮助在 SGX544上加快速度
3.还有人能帮我解释以下内容吗
a.具有 OpenGL 油漆引擎的 QWidget 与 QOpenGL Widget 之间的区别
B. QWindow 和 QOpenGL 窗口之间的差异
C. QOpenGL 油漆设备的用途是什么? 是否用于更像抽象化 用户的某些 OpenGL 调用?