This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:1GB NAND 闪存支持供应商列表...

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595716/tms320dm368-1gb-nand-flash-support-vendor-list

器件型号:TMS320DM368

尊敬的 Sirs:

DM368可以支持多少个1Gb NAND 闪存并进行测试?

是否有任何可用列表?

最近似乎有一些闪存产品停产、客户需要寻找替代解决方案...

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这些是 ROM 代码的要求

    ARM ROM 引导- NAND 模式

    –不支持完全固件启动。 相反、从复制第二级用户引导加载程序(UBL)
    NAND 闪存到 ARM 内部 RAM (AIM)、并将控制传输到用户定义的 UBL。
    –支持页大小高达4096字节的 NAND。
    –在加载 UBL 时支持幻数错误检测并重试(最多24次)
    –支持高达30KB UBL (32KB IRAM - RBL 堆栈~2KB)
    –可选、用户可选、支持在 RBL 执行期间使用 DMA 和 I 高速缓存(即 while
    正在加载 UBL)
    –支持从8位 NAND 器件引导(不支持16位 NAND 器件)
    –使用/需要4位 HW ECC (具有 ECC 要求的 NAND 器件每512字节≤4位为
    支持)
    –支持 NAND 闪存、该闪存要求片选在 TR 读取时间内保持低电平

    此处提供了 DM36x 支持的 NAND 列表: processors.wiki.ti.com/.../List_of_NANDs_devices_supported_by_TI_RBLs