尊敬的 Sirs:
DM368可以支持多少个1Gb NAND 闪存并进行测试?
是否有任何可用列表?
最近似乎有一些闪存产品停产、客户需要寻找替代解决方案...
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:
DM368可以支持多少个1Gb NAND 闪存并进行测试?
是否有任何可用列表?
最近似乎有一些闪存产品停产、客户需要寻找替代解决方案...
谢谢。
尊敬的 Peter:
这些是 ROM 代码的要求
ARM ROM 引导- NAND 模式
–不支持完全固件启动。 相反、从复制第二级用户引导加载程序(UBL)
NAND 闪存到 ARM 内部 RAM (AIM)、并将控制传输到用户定义的 UBL。
–支持页大小高达4096字节的 NAND。
–在加载 UBL 时支持幻数错误检测并重试(最多24次)
–支持高达30KB UBL (32KB IRAM - RBL 堆栈~2KB)
–可选、用户可选、支持在 RBL 执行期间使用 DMA 和 I 高速缓存(即 while
正在加载 UBL)
–支持从8位 NAND 器件引导(不支持16位 NAND 器件)
–使用/需要4位 HW ECC (具有 ECC 要求的 NAND 器件每512字节≤4位为
支持)
–支持 NAND 闪存、该闪存要求片选在 TR 读取时间内保持低电平
此处提供了 DM36x 支持的 NAND 列表: processors.wiki.ti.com/.../List_of_NANDs_devices_supported_by_TI_RBLs