请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好!
之前我曾在 BeagleBone Black 工作过。
现在我正在使用 AM572x EVM。
在 BeagleBone Black 中、我一直使用 apt-get install 来安装软件包、因为其中使用的发行版是 debian。
但该命令在 AM572x EVM 中不起作用、因为我想我们在这里不使用任何 distros。
但我如何在这个 am572x 中安装软件包或软件。
Linux 的详细信息如下所示。
root@am57xx-EVM:~# uname -a
Linux am57xx-EVM 4.1.13-g8dc6617 #1 SMP 抢占 Thu Jan 28 14:18:18 EST 2016 armv7l GNU/Linux
提前感谢您的帮助。
谢谢、此致、
Sajeevan.K