This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:在 AM572x 中安装软件包

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595506/linux-am5728-software-packages-installation-in-am572x

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

之前我曾在 BeagleBone Black 工作过。

现在我正在使用 AM572x EVM。

在 BeagleBone Black 中、我一直使用 apt-get install 来安装软件包、因为其中使用的发行版是 debian。

但该命令在 AM572x EVM 中不起作用、因为我想我们在这里不使用任何 distros。

但我如何在这个 am572x 中安装软件包或软件。

Linux 的详细信息如下所示。

root@am57xx-EVM:~# uname -a
Linux am57xx-EVM 4.1.13-g8dc6617 #1 SMP 抢占 Thu Jan 28 14:18:18 EST 2016 armv7l GNU/Linux

提前感谢您的帮助。

谢谢、此致、

Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajeevan、

    AM572x EVM 没有封装源。 您应在 OE Build 系统中构建所需的软件、并使用 opkg 进行安装

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    感谢你的答复。
    这使我能够清楚地了解进一步的工作。

    谢谢、此致、
    Sajeevan.K