This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误:XDC 断言-错误回调开始、内存不足

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603605/error-xdc-assert---error-callback-start-out-of-memory

尊敬的:

我不使用 VISION SDK、而是制作一个称为"canny"的小型算法。 运行算法后、输出会显示上述错误。 每天都能知道问题在哪里?

VISION SDK 为2.7版。 我根据它创建了一个用例。 我使用零源并通过网络传输 YUV 格式的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从您的日志中、我可以看到 DSP1已崩溃。 你的 canny Algo 在哪里运行、它在 DSP1上吗? 然后检查算法。 尝试使用 CCS 单步执行 Algo 以取消崩溃位置的认证

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它位于 DSP1上。 我想该算法使用 malloc(),它是错误源。