请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 在数据表6-19中、行是16位还是15位、这是否意味着可以支持的最大行大小? 因为只有列和组可配置、所以行地址会随着 EMIFA 地址的增加而自动增加? 它不会超过16位、因此它使用给定的列和组限制了最大可寻址存储器。
我是对的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表6-19中、行是16位还是15位、这是否意味着可以支持的最大行大小? 因为只有列和组可配置、所以行地址会随着 EMIFA 地址的增加而自动增加? 它不会超过16位、因此它使用给定的列和组限制了最大可寻址存储器。
我是对的吗?