This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [DM388][AR0521]对于5M 分辨率(2560 x 1920)、图像很奇怪。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604804/dm388-ar0521-the-image-is-strange-for-5m-resolution-2560-x-1920

主题中讨论的其他器件:DM388

您好 TI:

我们已在 dm388上完成 AR0521传感器的移植。

我们遇到一个问题、即图像右侧有奇怪的线条。

我不知道。

1080p 分辨率(1920 x 1080)下的图像正常

我们的传感器5M 输出为2592 x 1944。

但 TI DM388 5M 只能设置为2560 x 1920。

我不确定这是否是根本原因。

我们的5M 设置如下所示。

/  * Camera Link 参数*/
   CameraLink_CreateParams_Init (&cameraPrm);
   cameraPrm.captureMode = camera_link_CAPMODE_ISIF;
   cameraPrm.outQueParams[0].nextLink = dup5Mid;
   cameraPrm.outQueParams[1].nextLink = dupVGAId;
   cameraPrm.numAudioChannels = 0;
   cameraPrm.numVipInst = 1;
   cameraPrm.tilerEnable = false;
   cameraPrm.maxWidth[0] = 2560;
   cameraPrm.maxHeight[0]= 1920;
   cameraPrm.maxWidth[1] = LCM_width;
   cameraPrm.maxHeight[1]= LCM_height;

   /*设置传感器输出*/
   cameraPrm.vsEnable = 0;
   pcameraInstPrm =&cameraPrm.vipInst[0];
   pcameraInstPrm->vipInstId = system_camera_INST_VP_CSI2;
   pCameraInstPrm->videoDecoderId = MultiCh_getSensorId (gUI_mcfw_config.sensorId);)
   pCameraInstPrm->inDataFormat = system_DF_Bayer_raw;
   pCameraInstPrm->sensorOutWidth = 2560;
   pCameraInstPrm->sensorOutHeight = 1920;
   pCameraInstPrm->标准= SYSTEM_STD_5MP_2560_1920;
   pCameraInstPrm->numOutput = 2;

   /*第一个流*/
   pCameraOutPrm =&pCameraInstPrm->outParams[0];
   pCameraOutPrm->dataFormat = system_DF_YUV420SP_UV;
   pCameraOutPrm->scEnable = false;
   pCameraOutPrm->scOutWidth = 2560;
   pCameraOutPrm->scOutHeight = 1920;
   pCameraOutPrm->标准   = SYSTEM_STD_5MP_2560_1920;
   pCameraOutPrm->outQueId = 0;

   /*第二个流*/
   pCameraOutPrm =&pCameraInstPrm->outParams[1];
   pCameraOutPrm->dataFormat = system_DF_YUV420SP_UV;
   pCameraOutPrm->scEnable = false;
   pCameraOutPrm->scOutWidth =320;
   pCameraOutPrm->scOutHeight = 240;
   pCameraOutPrm->标准= SYSTEM_STD_VGA_60;
   pCameraOutPrm->outQueId = 1;

Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要将此查询转发给 IPNC 团队。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:
    我们已经找到了根本原因。
    并进行修复。

    根本原因是 AR0521 mipi 时序设置。
    我们对其进行调整、图像变得正常。
    谢谢
    Darkhou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很高兴您能够解决此问题。
    请通过验证您的答案来关闭主题帖。

    谢谢、
    Anuj