This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:OMAPL138EZWTA3

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595093/omapl138b-ep-omapl138ezwta3

器件型号:OMAPL138B-EP

您好!

  OMAPL138EZWTA3 IC 的 G18引脚(GP1[4])配置为 GPIO 输入引脚时、我遇到问题。 我在示波器中看到该引脚上的+3.3V 电压、其寄存器值读数为0 (CLR)、这会导致问题。 这是否意味着 GPIO 引脚 G18已损坏。 请提供建议。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranga、

    是否检查了 SET_DATA 寄存器的值:
    将输出驱动状态 GPK[j]设置为逻辑高电平。 GPkPj 位用于将引脚 j IN 上的输出驱动为高电平
    GPIO 组。 当 GPK[j]配置为输入时、GPkPj 位被忽略。 读取 GPkPj 位
    返回 GPK[j]的输出驱动状态:
    0无影响。
    1 GPK[j]设置为输出逻辑高电平。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。 实际上、我们已将 GPIO 引脚 GP1[4]配置为输入、并且我们正在读取数据寄存器中 GPIO 组1的状态。 直到昨天、这种情况仍然正常、但从今天开始、无论 GPIO 输入电压电平如何、GP1[4]状态都不会改变(始终在 CLR 状态下起作用)。 GPIO 引脚是否受到损坏。 请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用] GPIO 引脚是否受到任何损坏
    是的、如果您馈送的信号电平高于 GPIO 电源电压(在本例中为3.3V)、则可以这样做。

    您在电路板上使用什么软件:RTOS 或 Linux?

    此致、
    Yordan