请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP 您好!
OMAPL138EZWTA3 IC 的 G18引脚(GP1[4])配置为 GPIO 输入引脚时、我遇到问题。 我在示波器中看到该引脚上的+3.3V 电压、其寄存器值读数为0 (CLR)、这会导致问题。 这是否意味着 GPIO 引脚 G18已损坏。 请提供建议。
此致
Ranga
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
OMAPL138EZWTA3 IC 的 G18引脚(GP1[4])配置为 GPIO 输入引脚时、我遇到问题。 我在示波器中看到该引脚上的+3.3V 电压、其寄存器值读数为0 (CLR)、这会导致问题。 这是否意味着 GPIO 引脚 G18已损坏。 请提供建议。
此致
Ranga