Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
如何解决此 EtherCAT 以产生工程问题。 我还想下载6.45.1.29版本的 SYSBIOS、但 PROCESSORSDK-RTOS-AM335X Get SYSBIOS 版本的安装为6.46.4.53。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我怀疑生成问题是由于在编译期间选择了不兼容的 RTSC 版本和 PDK 版本。 根据 PRU-ICSS EtherCAT 从站版本说明
1.0.2.1版本建议 使用 AM335x RTOS PDK 3.2.0.5 (PDK_AM335x_1_0_5)。 从屏幕截图中显示的环境配置摘要中、您似乎 正在使用 AM335x RTOS PDK 3.3.3.0.4 (PDK_AM335x_1_0_6)。
此外、请使用建议版本的 PDK 中打包的 RTSC 工具(例如:sys_BIOS_6_46_01_38、xdctools_3_32_01_22_core、NDK_2_25_00_09)
如果您在测试机器中安装了多个版本的 PDK、则必须小心
以在项目创建脚本中指定正确的 pdk_install_path。 此外、在编译工程时、在 CCS 工程属性(General"(General)->RTSC 选项卡)中集成并选择正确的 RTSC 版本。
如果构建问题仍然存在、请告知我们。
此致、
新进 P