This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:PRU-ICSS EtherCAT

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595320/rtos-am3359-pru-icss-ethercat

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

如何解决此 EtherCAT 以产生工程问题。 我还想下载6.45.1.29版本的 SYSBIOS、但 PROCESSORSDK-RTOS-AM335X Get SYSBIOS 版本的安装为6.46.4.53。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以从以下位置下载 TI SYSBIOS 版本: downloads.ti.com/.../

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现了新问题。感觉有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述错误表示 CCS 未集成 PDK 和 SYSBIOS。

    在 CCSv7中、转到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products。 使用"新建"选项并将相关 RTSC 工具和 PDK 安装到 CCS。

    由于处理器 SDK 软件包中包含所有必需的 RTSC 工具、因此我们可以在"安装新工具"过程中指向此路径(无需单独下载和安装 RTSC 工具)

    有关更多详细信息、请参阅以下屏幕截图

    此致、
    新进 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我已经成功创建了项目、但在项目构建时出现了错误、以及如何选择常规属性。感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑生成问题是由于在编译期间选择了不兼容的 RTSC 版本和 PDK 版本。 根据 PRU-ICSS EtherCAT 从站版本说明
    1.0.2.1版本建议 使用 AM335x RTOS PDK 3.2.0.5 (PDK_AM335x_1_0_5)。 从屏幕截图中显示的环境配置摘要中、您似乎 正在使用 AM335x RTOS PDK 3.3.3.0.4 (PDK_AM335x_1_0_6)。

    此外、请使用建议版本的 PDK 中打包的 RTSC 工具(例如:sys_BIOS_6_46_01_38、xdctools_3_32_01_22_core、NDK_2_25_00_09)

    如果您在测试机器中安装了多个版本的 PDK、则必须小心
    以在项目创建脚本中指定正确的 pdk_install_path。 此外、在编译工程时、在 CCS 工程属性(General"(General)->RTSC 选项卡)中集成并选择正确的 RTSC 版本。

    如果构建问题仍然存在、请告知我们。

    此致、
    新进 P