This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种产品适用于14位 H.264视频编码? DM6446、AM5728或 AM5718?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588130/which-product-is-suitable-for-14-bits-h-264-video-conding-dm6446-am5728-or-am5718

主题中讨论的其他器件:AM5718

我们正在寻找一款数字信号处理器来进行 H.264视频编码(用于14位红外视频压缩)。

 我们已经在2006年购买了 DM6446 DVEVM 套件。

TI 电子邮件技术支持 建议 使用 AM5728 或 AM5718 进行 H.264视频编码。

我们想知道 这些 处理器之间的主要区别是什么?

这些 处理器能否支持14位处理?

这些处理器是否有 H.264编解码器?

谢谢。