请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM5718我们正在寻找一款数字信号处理器来进行 H.264视频编码(用于14位红外视频压缩)。
我们已经在2006年购买了 DM6446 DVEVM 套件。
TI 电子邮件技术支持 建议 使用 AM5728 或 AM5718 进行 H.264视频编码。
我们想知道 这些 处理器之间的主要区别是什么?
这些 处理器能否支持14位处理?
这些处理器是否有 H.264编解码器?
谢谢。