This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TDA2x SYS/BIOS 修改

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604717/rtos-tda2x-sys-bios-modification

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

对于 TDA2SXBTQABCRQ1芯片、如果我与 VAYU EVB 有一些外设差异、但驱动程序移植除外、我是否必须对 SYS/BIOS 配置进行一些更改或执行其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家、以便在需要更改时发表意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个版本的 SYS/BIOS? 您讨论的是哪些特定内核? 通常、除了可能明确使用 ti.sysbios.family 模块之外、所有 BIOS 模块都可在器件之间移植(例如、有一个特定系列的 Hwi 提供比 ti.sysbios.hal.Hwi 模块更多的特定于器件的功能)。 您是否正在使用任何 ti.sysbios.family 模块?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 VisionSDK 2.9、其中 SYS/BIOS 版本为6_45_01_29。
    对于我们的用例、我们使用的外设控制器与 VAYU EVB 不同(例如、我们将传感器连接到 I2C5、而 VAYU 将传感器连接到其他 I2C 控制器等)。 我的意思是、我们是否必须修改 SYS/BIOS 配置以适应这些 HW DIFF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了寻址任何明确的 ti.sysbios.family 模块使用之外、您还需要确保使用的是正确的平台。 例如