请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件:AM3358、
工具/软件:Linux
LK"I
您好!
目前、我们使用 BeagleBone Black 作为我们的设计参考。
为了使 Linux pakcage 能够与 AM3352 (而不是 AM3358)配合使用、我需要对 Linux pakcage 进行哪些更改(如果有)?
Harel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.