This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:更改 AM335x 器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591540/linux-am3352-changing-am335x-device

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

LK"I

您好!

目前、我们使用 BeagleBone Black 作为我们的设计参考。

为了使 Linux pakcage 能够与 AM3352 (而不是 AM3358)配合使用、我需要对 Linux pakcage 进行哪些更改(如果有)?

Harel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    基本 Linux 系统中不需要任何更改。 唯一的区别是 AM3352没有 SGX530和 PRU-ICSS。 如果您在代码中使用这些代码、则无法在 AM3352上运行。