This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:成熟的引导流程、具有适合的映像

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593490/linux-am4376-proven-boot-flow-with-fit-image

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

您好!

我的一位客户提出了使用 FIT 映像启动的愿望、这适用于使用 Yocto 内核和 u-boot 或 SDK 内核和 u-boot 的 AM4376。

这里是适合的图像、例如

第14页

拟合-平展图像树

树状结构、在处理各种类型的图像时具有更大的灵活性

(内核、ramdisk、dtb 等)

树结构与 DT 相同。

映像节点具有映像的详细信息–每个映像节点都具有内核、ramdisk 和 FDT 等子节点。

每个子节点都有一个属性、如数据、类型、操作系统、架构、条目、 负载、算法等

配置节点具有默认配置和引导时要挑选的配置列表。

我们是否有此启动流程已验证的情况?

是否需要特殊的 u-boot 或其他依赖项?

谢谢、

-Gunter