请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 工具/软件:Linux
您好!
我的一位客户提出了使用 FIT 映像启动的愿望、这适用于使用 Yocto 内核和 u-boot 或 SDK 内核和 u-boot 的 AM4376。
这里是适合的图像、例如
第14页
拟合-平展图像树
树状结构、在处理各种类型的图像时具有更大的灵活性
(内核、ramdisk、dtb 等)
树结构与 DT 相同。
映像节点具有映像的详细信息–每个映像节点都具有内核、ramdisk 和 FDT 等子节点。
每个子节点都有一个属性、如数据、类型、操作系统、架构、条目、 负载、算法等
配置节点具有默认配置和引导时要挑选的配置列表。
我们是否有此启动流程已验证的情况?
是否需要特殊的 u-boot 或其他依赖项?
谢谢、
-Gunter