This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368相关查询

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595270/tms320dm368-dm368-related-query

器件型号:TMS320DM368
主题中讨论的其他器件: TVP7002

我们有一个视频应用、其中 SoC 支持以下功能:  

视频输入: 8/10位 BT656/10位 BT1120

视频输出:RGB888/Digital  

我们在输出端提供支持以下输入和输出的 ADV7401视频编码器:

视频输入:具有1280 X 1024 (SXGA)和1024 X 768 ( XGA)的模拟 RGB

视频输出:  

•针对525i、625i 的单倍数据速率(SDR) 8位4:2:2 YCrCb
•适用于所有标准的单倍数据速率(SDR) 16位4:2:2 YCrCb
•适用于所有标准的单数据速率(SDR) 24位4:4:4 YCrCb/RGB
•符合所有标准的双倍数据速率(DDR) 8位4:2:2 YCrCb
•适用于所有标准的双倍数据速率(DDR) 12位4:4:4 YCrCb/RGB

但据我所知、BT1120接口具有10位视频数据。 这是否起作用?  

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果您的问题是、DM368是否支持10位 BT1120、答案是肯定的。 它支持 BT1120。

    我想您会混淆接口位和支持的字位。 BT1120是8/10位字数据。 它使用16位接口连接到 DM36x。

    因此、在 ADV7401中、您需要启用具有嵌入式同步功能的16位 YUV 数据、以使其成为 BT1120标准(但不确定、请从 ADV7401支持论坛确认)并连接 DM36x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dwarakesh 您好、

    感谢您消除这一疑虑。  

    此外、我想知道从 TVP7002视频解码器获取16位 YCbCr (BT.1120)输入时支持 TMS320DM368的最大分辨率。  因为 TVP 视频解码器的输入是模拟 RGB。

    此致、

    Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    通常为1080@30fps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dwarakesh 您好、

    如果我们的输入是 SXGA、即1280x1024、那么它将起作用吗?

    此致、
    Amit Soni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    它应该