This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:在 TDA2X Vayu EVM 板中配置静态 IP

Guru**** 2548460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569834/tda2e-configure-static-ip-in-tda2x-vayu-evm-board

器件型号:TDA2E

您好!

在 TDA2xx Vayu EVM 板中配置静态 IP 需要执行哪些步骤。我想在 EVM 板和 PC 之间启用以太网通信

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马扬克

    NSP 客户端示例已在配置文件中提供静态 IP 配置支持。 您可以将其用作参考。

    下面是用于启用静态 IP 的配置

    if (enableStaticIP)

    /*静态 IP 配置的设置*/
    ip.address ="192.168.1.200";
    ip.mask ="255.255.255.0;
    ip.gatewayIpAddr ="192.168.1.1";
    ip.ifIdx = 1;

    其他

    ip.dhcpClientMode = ip.CIS_FLG_IFIDXVALID;