请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 您好!
在 TDA2xx Vayu EVM 板中配置静态 IP 需要执行哪些步骤。我想在 EVM 板和 PC 之间启用以太网通信
此致
梅扬克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TDA2xx Vayu EVM 板中配置静态 IP 需要执行哪些步骤。我想在 EVM 板和 PC 之间启用以太网通信
此致
梅扬克
马扬克
NSP 客户端示例已在配置文件中提供静态 IP 配置支持。 您可以将其用作参考。
下面是用于启用静态 IP 的配置
if (enableStaticIP)
{
/*静态 IP 配置的设置*/
ip.address ="192.168.1.200";
ip.mask ="255.255.255.0;
ip.gatewayIpAddr ="192.168.1.1";
ip.ifIdx = 1;
}
其他
{
ip.dhcpClientMode = ip.CIS_FLG_IFIDXVALID;
}