This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:PROCESSOR-SDK-AM335X:"无法删除地址:无此过程"

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591283/linux-beaglebk-processor-sdk-am335x-could-not-drop-address-no-such-process

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!

我在带 SD 卡的 BeagleBone Black 板上安装了 Linux 发行版 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.04的预构建映像。

此版本似乎使用"systemd" 来管理服务。

我需要的应用是使用接口"eth0"更改 DHCP 或静态 IP。  

因此,我修改了文件"/etc/systemd/network/10-eth.network 并运行命令"systemd restart systemd-networkd"以更改 IP 地址设置。

使用命令"systemd status systemd-networkd"检查服务状态。 它显示如下:

网络接口"Eth0"似乎配置正确、并且正确获取地址、网络掩码和网关。

但最后一行显示"eth0:不能丢弃地址:没有这样的进程"。

是否存在有关此错误或警告的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiyiho、

    尝试使用以下命令重新启动网络:
    # systemctl restart systemd-networkd

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    我很抱歉。 我键入了错误的命令。

    我确实运行以下命令:

    # systemctl restart systemd-networkd

    # systemctl status systemd-networkd

    此致、

    魏义