请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Linux
您好!
我在带 SD 卡的 BeagleBone Black 板上安装了 Linux 发行版 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.04的预构建映像。
此版本似乎使用"systemd" 来管理服务。
我需要的应用是使用接口"eth0"更改 DHCP 或静态 IP。
因此,我修改了文件"/etc/systemd/network/10-eth.network 并运行命令"systemd restart systemd-networkd"以更改 IP 地址设置。
使用命令"systemd status systemd-networkd"检查服务状态。 它显示如下:
网络接口"Eth0"似乎配置正确、并且正确获取地址、网络掩码和网关。
但最后一行显示"eth0:不能丢弃地址:没有这样的进程"。
是否存在有关此错误或警告的任何问题?