This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RXCTL 拉电阻器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595403/am5728-rxctl-pull-resistor

器件型号:AM5728

在 X15和 GPEVM 原理图中、EMAC0_RXCTL 被下拉。 EMAC1_RXCTL 被上拉。 为什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是 KSZ9031RNX 以太网 PHY 的自举选项(引脚41提供的125MHz 参考时钟输出)。 有关详细信息、请参见 KSZ9031RNX 数据表。