This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODNEM:通过 UART-USB 转换器将蓝牙 CC2564MODNEM 连接到 Linux

Guru**** 2582415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595035/linux-cc2564modnem-connect-the-bluetooth-cc2564modnem-to-linux-via-uart-usb-convertor

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件: CC2564

工具/软件:Linux

您好!

我需要在 Linux 笔记本电脑中连接蓝牙模块 cc2564。 我通过 UART-USB 转换器连接 CC2564MODNEM 板。 /dev/ttyUSB0设备出现在 Linux 中。
我尝试将.bts 文件复制到/lib/firmeare 文件夹并执行 hciattach /dev/ttyUSB0 Texas 115200。

它失败并显示消息:初始化超时。 我的操作系统中没有"德州"供应商。
如何正确添加 cc2564的驱动程序?

此致、Vladimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    请参阅 此主题。

    此致、
    Kemal