请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODNEM 主题中讨论的其他器件: CC2564
工具/软件:Linux
您好!
我需要在 Linux 笔记本电脑中连接蓝牙模块 cc2564。 我通过 UART-USB 转换器连接 CC2564MODNEM 板。 /dev/ttyUSB0设备出现在 Linux 中。
我尝试将.bts 文件复制到/lib/firmeare 文件夹并执行 hciattach /dev/ttyUSB0 Texas 115200。
它失败并显示消息:初始化超时。 我的操作系统中没有"德州"供应商。
如何正确添加 cc2564的驱动程序?
此致、Vladimir