This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:连接到64位 Windows PC 时、USB 大容量存储设备工作不可靠

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590827/am1808-usb-mass-storage-device-work-unreliable-when-connected-to-windows-64bit-pc

器件型号:AM1808

大家好、

   我设计了一款具有 AM1808 USB2.0端口的 USB 海量存储器件。 当 USB 端口连接到32位 Windows PC (XP 或 Win7)时、此设备工作正常、但仅当连接到64位 Windows PC 时才能读取。 我在程序上放置了一些断点、发现 cppi41 DMA 有时无法接收正确的 WRITE10命令、然后 PC 在文件移动接口中停止。

 我找不到关于32位窗口驱动程序和64位窗口驱动程序之间的区别的任何信息,有人遇到了同样的问题吗?

非常感谢!

黄.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件版本是什么? 您是否尝试连接 Linux PC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不关心软件版本、但我至少尝试了3台 PC、它们都是64的 Windows。 我还没有尝试过 Linux PC。 是否有尝试的必要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 Linux 中连接失败、则可以轻松地从 PC 端进行调试