请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM1808 大家好、
我设计了一款具有 AM1808 USB2.0端口的 USB 海量存储器件。 当 USB 端口连接到32位 Windows PC (XP 或 Win7)时、此设备工作正常、但仅当连接到64位 Windows PC 时才能读取。 我在程序上放置了一些断点、发现 cppi41 DMA 有时无法接收正确的 WRITE10命令、然后 PC 在文件移动接口中停止。
我找不到关于32位窗口驱动程序和64位窗口驱动程序之间的区别的任何信息,有人遇到了同样的问题吗?
非常感谢!
黄.