This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:NAND 和 QSPI 闪存的引导模式参数

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590911/66ak2g02-bootmode-parameters-for-nand-and-qspi-flash

器件型号:66AK2G02

尊敬的香榭丽舍

您能否告诉我以下器件引导应使用哪种引导模式参数值?

  • 128MB NAND: MT29F1G08ABAEAWP:E
  • QSPI 闪存16MB:W25Q128FVSIG

在大多数情况下、引导主设备和最小值应该为"0"、对吧?

您能告诉我如何为每个器件选择 Ref.Clk 吗?

您能否检查 ECC SEL 和 FBLOCK、以及 NAND 的"跳过失败"?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这在第4.3.2节引导模式引脚说明中进行了说明、图4-3。 66AK2G02 TRM 的引导模式引脚映射。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung-IL、

    有关设置参考时钟的信息、请参阅 TRM 中的初始化章节(表4-17)

    此外、如需参考、请检查 EVM 的 NAND 和 QSPI 设置。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告知我们、我们可以帮助您澄清。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    这将非常有帮助。 您能告诉我 SD 卡引导的 EVM 设置吗?
    我建议在开发过程中使用 SD 卡引导。

    在您的帖子中的 QSPI 引导模式设置中、您是否知道为什么在 QSPI 闪存上可以支持"quad read out"的情况下使用了"ual read out"命令?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SD 引导设置、引导模式引脚设置为0x9D、这仅将 REF 时钟引脚设置为0x1、将 MODE 引脚设置为0x0110、小端模式和所有其他引脚设置为0。 在 EVM 上找出这一点的最简单方法是使用此处提供的指令配置引脚、然后查看0x02620020处的 DEVSTAT 寄存器

    已在此器件/EVM 上测试了四路模式和 QSPI 96模式。 我的理解是,默认设置为使用双读出,但您可以使用 BMC UART 控制台将其更改为四读出。 
    >引导模式#9 0 893
    
    >引导模式#9
    
    >重新引导 

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul

    PS:您也可以尝试  

    > setboot 893
    
    > fullrst