This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [DM388][Linux]我们希望了解如何将 PIP 函数用于两个视频输入。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593089/dm388-linux-we-hope-to-know-how-to-use-pip-function-for-two-video-input

您好 TI:

DM388上有两个摄像头

1.5m CMOS 传感器(MIPI)

2. VGA 摄像机(YUV)

我们希望同时在 LCM 面板中显示两个摄像机视频内容。

查询文档后、我们发现 DM388 具有支持 PIP 功能。 (图片中的图片)

您能告诉我们如何使用它吗?

谢谢

参考:

COMP 模块有四个独立控制的搅拌器(合成器):三个用于 HD 输出、一个用于 HD 输出
用于 SD 输出。 每台 HD 搅拌机最多可接受五个输入层(两个视频和三个图形)
生成一个复合输出层。 SD 搅拌机最多可容纳四个输入层(一个视频和
三个图形)生成一个复合输出层。

1.VIDEA-0 (HD 主视频/ HD 主视频 CIT/ SD 视频)
2. VIDEO -1 (HD pip 视频;不适用于 SD 输出)
3. GRPX-0
4. GRPX-1.
5. GRPX-2.

Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DakHou、

    您是否已在 IPNC_RDK\IPNC_mcfw\mcfw\src_linux\mcfw_api\usecases 中检查了 IPNC 使用案例?
    此示例 multifh_captMctnfDisp.c 可能会帮助您:)  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    这似乎是我们需要的。

    我们将首先尝试它。

    谢谢~

    Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    非常感谢。

    它工作正常~

    我可以再问一个问题吗?

    因为我需要动态启用/禁用 PIP。

    您知道怎么做吗?

    谢谢

    Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikiran:
    我们已经了解了如何切换布局。
    非常感谢。

    我们可以使用 system_sw_ms_link_cmd_switch_layout 来切换布局。
    Darkhou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    THA 是个好消息:)