This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:使用自定义设置重建 Processor SDK

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590896/linux-am5728-rebuilding-the-processor-sdk-with-custom-settings

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、我一直在研究一个使用处理器 SDK 的项目、并且对几个 u-boot 相关文件进行了几处更改(即调整可用 RAM 的数量/速度)。  这些值是通过以下帖子中的答案而获得的:

e2e.ti.com/.../1926024

我一直使用以下命令调用 Arago 编译系统:  

MACHINE=am57xx-EVM bitbake u-boot --force -c compile.

编译将成功、但映像文件将非常小(680kB 左右)、并且毫不奇怪地拒绝引导。  我也无法接收任何内核消息。

我想这更像是一个一般性问题、但如何构建处理器 SDK 以便在 EVM 上启动?

详细信息:我尝试通过仅连接一个 EMIF 将 AM57x EVM 看到的 RAM 数量减少一半。  我使用了 sprac36工作簿来更改 EMIF 配置寄存器、现在我正在尝试创建一个新的.img 文件以进行引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于构建 u-boot、您可以查看以下 Wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Top-Level_Makefile
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide
    此主题:
    e2e.ti.com/.../1697696

    有关构建 PSDK 的信息、请参阅此 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    这是您想要的吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Margarita、这比使用 bitbake 解决方案好得多。 但是、我一直收到有关 EMIF 配置更改的错误、其中我多次声明 EMIF 注册的顶级 makefile (使用 make clean 然后 make u-boot-spl)的输出、 但是、原始定义位置是似乎与 EMIF 没有任何关系的汇编器文件。 以下是 make 输出:

    Board/ti/am57xx/built-in.o:(.rodata.AM572x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_DMM_regs+0x0):`AM572x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_DMM_regs'的多个定义
    arch/arm/cpU/armv7/built-in.o:(.rodata.AM572x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_DMM_regs+0x0):首先在此处定义
    Board/ti/am57xx/built-in.o:在函数`cpsw_control'中:
    /home/twallis/sitara/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04/board-support/u-boot-2016.05 +gitAUTOINC+4db46a6bbbbd-g4db46a6bbbbbbd/board/ti/am57xx/board.c:854:`AM572x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_EMIF_regs'的多定义
    arch/arm/cpu/armv7/built-in.o:/home/twallis/sitara/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04/board-support/u-boot-2016.05 +gitAUTOINC+4db46a6bbbbd-g4db46a6bbbbd/arch/arm/cpu/armv7/cache_v7_asm.S:28:首先在此处定义
    Makefile:1198:目标'u-boot'的配方失败
    maked[1]:***[u-boot]错误1
    make[1]:离开目录'/home/twallis/sitara/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04/board-support/u-boot-2016.05 +gitAUTOINC+4db46a6bbbd-g4db46a6bbbbbbd'
    Makefile:388:目标'u-boot'的配方失败
    make:***[u-boot]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我可以使用 PinMux 进行配置的吗?