请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
大家好、我一直在研究一个使用处理器 SDK 的项目、并且对几个 u-boot 相关文件进行了几处更改(即调整可用 RAM 的数量/速度)。 这些值是通过以下帖子中的答案而获得的:
e2e.ti.com/.../1926024
我一直使用以下命令调用 Arago 编译系统:
MACHINE=am57xx-EVM bitbake u-boot --force -c compile.
编译将成功、但映像文件将非常小(680kB 左右)、并且毫不奇怪地拒绝引导。 我也无法接收任何内核消息。
我想这更像是一个一般性问题、但如何构建处理器 SDK 以便在 EVM 上启动?
详细信息:我尝试通过仅连接一个 EMIF 将 AM57x EVM 看到的 RAM 数量减少一半。 我使用了 sprac36工作簿来更改 EMIF 配置寄存器、现在我正在尝试创建一个新的.img 文件以进行引导。