请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 你(们)好。
我使用的是具有 TMS320C6713 DSP 的定制板。 我正在尝试使用 Blackhawk XDS560V2系统跟踪仿真器对其进行调试。 但 我不知道从仿真器引导 DSP 应该遵循的顺序。
我要做的是从另一个软件启动 DSP、然后通过 CCSv6连接目标、这非常烦人。 因为如果出现问题、我需要再次启动该软件以启动 DSP、以便可以在 CCSv6中再次连接到 DSP。 如果我尝试在没有先运行另一个软件的情况下连接到 DSP、我将收到"器件功能时钟似乎关闭"错误。
那么、我应该怎么做才能从仿真器启动它呢? 修改 GEL 文件? 我应该遵循什么顺序?
提前感谢。