This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:如何从仿真器引导 C6713 DSP?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594907/tms320c6713b-how-to-boot-the-c6713-dsp-from-emulator

器件型号:TMS320C6713B

你(们)好。

我使用的是具有 TMS320C6713 DSP 的定制板。 我正在尝试使用 Blackhawk XDS560V2系统跟踪仿真器对其进行调试。 但 我不知道从仿真器引导 DSP 应该遵循的顺序。

我要做的是从另一个软件启动 DSP、然后通过 CCSv6连接目标、这非常烦人。 因为如果出现问题、我需要再次启动该软件以启动 DSP、以便可以在 CCSv6中再次连接到 DSP。 如果我尝试在没有先运行另一个软件的情况下连接到 DSP、我将收到"器件功能时钟似乎关闭"错误。

那么、我应该怎么做才能从仿真器启动它呢? 修改 GEL 文件? 我应该遵循什么顺序?

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ye Yuan、

    您现在使用哪种引导模式? 我不清楚"其他软件"是什么意思、因为这可能是 HPI 或 EMIF、尽管 HPI 最有可能。

    如果您使用的是 HPI 模式、那么这也可以是仿真引导模式。 请阅读数据表、其中讨论了引导模式;搜索"bootmode"以查找描述仿真引导的部分。

    如果您不首先运行另一个软件、是否有有效的时钟进入 C6713? 复位是否被应用和释放、并且电源处于正确的运行电平?

    您可能需要描述电路板并说明"其他软件"为准备 DSP 所做的一切。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    让我们调用"其他软件" XXX。 我相信 XXX 会在 HPI 模式下引导 DSP、我在 ccsv6中具有如下连接设置:

    在我重启 DSP 电源后、当尝试连接到 DSP 时、如果我先运行 XXX、我遇到此错误:

    连接到目标时出错:
    (错误-233 @0xffffff17) JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。 

    但我在目标配置面板中测试了连接、所有连接都通过了测试。 我认为这不是硬件问题、因为如果我先运行 XXX、我可以连接到目标并与 DSP 通信。

    请提供建议。 谢谢。