您好!
我的客户有一些 C6678LE EVM、他们发现其中一个 EVM 的 DDR3写入/读取不稳定。 它有时起作用、但不起作用。 其他 EVM 工作正常。 它们使用的是具有集成 GEL 文件(C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\evmc6678l\gel\evmc6678l.gel)的 CCSv6.1.3。 根据 CCS 控制台窗口上的日志、GEL 文件中的 DDR3初始化似乎已正确完成。 但是、例如、如果它们从存储器窗口视图转储数据、CCS 会显示数据验证错误。
我知道 GEL 文件存在 DATA_REG_PHY_DQ_OFFSET 编程问题。 请参阅以下帖子:
即使我们在这里做同样的事情,问题仍然存在。 您对此问题是否有任何经验? 如果是、请分享您对此问题的权变措施。
或者,我们是否应该向您当地的销售团队启动更换流程? 请建议。
最后、CCS 的更高版本中不存在上述修复程序。 n`t、我看不到 CCSv7中捆绑的 GEL 文件中的任何修复程序。 这个小问题是不是吗? 对于我来说、我觉得修复程序应该合并到您的主 GEL 文件中。
此致、
Naoki