This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678LE EVM DDR3不稳定

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588106/tms320c6678-c6678le-evm-ddr3-is-not-stable

器件型号:TMS320C6678

您好!

我的客户有一些 C6678LE EVM、他们发现其中一个 EVM 的 DDR3写入/读取不稳定。  它有时起作用、但不起作用。 其他 EVM 工作正常。 它们使用的是具有集成 GEL 文件(C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\evmc6678l\gel\evmc6678l.gel)的 CCSv6.1.3。 根据 CCS 控制台窗口上的日志、GEL 文件中的 DDR3初始化似乎已正确完成。 但是、例如、如果它们从存储器窗口视图转储数据、CCS 会显示数据验证错误。  

我知道 GEL 文件存在 DATA_REG_PHY_DQ_OFFSET 编程问题。 请参阅以下帖子:


即使我们在这里做同样的事情,问题仍然存在。 您对此问题是否有任何经验? 如果是、请分享您对此问题的权变措施。
或者,我们是否应该向您当地的销售团队启动更换流程? 请建议。

最后、CCS 的更高版本中不存在上述修复程序。 n`t、我看不到 CCSv7中捆绑的 GEL 文件中的任何修复程序。 这个小问题是不是吗? 对于我来说、我觉得修复程序应该合并到您的主 GEL 文件中。

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    这是一个有此问题的新 C6678 EVM、还是一个您已经使用了一段时间的 EVM?  是在何时购买的?  它是否已成功运行一段时间?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    C667x 器件中不存在要求对 C665x 器件进行额外写入的 DQS 偏移时序勘误表。  因此、在 GEL 中不需要它。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom

    我`m 询问客户购买日期。
    关于 DQS 偏移时序勘误表、以下手册不会说明这一事实。 本手册通常用于 KeyStoneI 器件上的 DDR3初始化。 这种 eratta 是否确实仅适用于 C665x? 让我再次澄清一下。

    www.tij.co.jp/.../sprabl2e.pdf

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    请更详细地参阅文本:

    类别名称令人困惑。  但是、这些定义在表1中。  C667x DSP 位于"组合固定比率寄存器 DSP"组中、C665x DSP 位于"扩展固定比率寄存器 DSP"组中。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已编辑上一帖子以再次添加图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom

    感谢您的澄清、我理解。 `ll、我稍后会向您介绍购买日期。

    谢谢、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    很抱歉问您这么多问题,但对 C667x 应用 DQS 偏移计时勘误表时会发生什么情况? 如果在 C667x 上实际执行了写入操作,DDR3初始化的行为是否发生了变化? 或者,没有影响?
    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    不应产生任何影响。  寄存器应该已经包含复位释放时的值。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    知道这一点很好。 感谢您的信息。
    此外、我还会浏览 C665x PDK 中捆绑的电路板库和平台库的源代码。 DDR3初始化代码中似乎没有勘误表的权变措施。 我认为您的软件团队最好查看代码:

    • C:\ti\pdk_c665x_2_0_5\packages/ti\platform\evmc6657l\platform_lib\src\evmc6657.c
    • C:\ti\pdk_c665x_2_0_5\packages/ti\board\src\evmC6657\evmC6657_DDR.c

    关于购买日期。 他们在2016年10月2日获得了 EVM。 但不幸的是,他们不能指出问题是在早期阶段出现的。

    此致、
    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    C6678 EVM 附带开箱即用演示和加电自检。  请提供运行 POST 软件时的结果。  在与故障电路板进行比较之前、您可能需要确保在通过电路板上成功完成。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    您报告了 C665x PDK 软件中的缺陷。   请提供您正在使用的处理器 SDK 版本。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    它是最新的 ProcSDK (版本03.03.00)。 至于帖子、我稍后将进行检查、并在收到结果后更新您。

    谢谢你。
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom

    他们尝试开机自检、但无法看到开机自检的任何错误。 我们可以为这个问题做些什么? 我不知道这一点。

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    该帖子包含 DDR 配置。  开机自检完成后、他们能否连接 CCS 并运行 SDRAM 测试?

    如果仍然失败、请提供显示已写入数据和错误数据读取的失败日志。  此外、还提供 DDR 测试程序的说明。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我决定获取他们的 EVM、并将在此处尝试查看该内容。 我`ll 更新你。

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom

    我得到了他们的 EVM,在我的一侧做了一些测试,但我看不到它有任何错误:-(我把它归还给他们。

    顺便说一下,您是否从您的软件团队那里获得了有关 PDK 中 C665x DDR3初始化的任何反馈?

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    我已提交 Jira 请求单、以在 ProcSDK 中更新 C665x DDR3初始化。  应将其纳入下一个定期发布的版本中、该版本应在大约3个月内发布。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢你的答复。 好的、明白了。 我关闭线程。

    此致、
    Naoki