This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何将 DP83630以太网 PHY 支持添加到 Linux 中

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, DP83630, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605180/linux-how-to-add-dp83630-ethernet-phy-support-to-linux

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138DP83630DP83640

工具/软件:Linux

你(们)好。

我们有一个 OMAP-L138评估板并使用随附的 Linux。 我认为 Linux 内核版本是3.3.0。  

我们设计了一个采用 OMAP-L138 SoC 的定制板、并与评估 LCDK 板相比更改了以太网 PHY。

我们使用的是 DP83630、并希望为此添加 Linux 驱动程序、以便我可以使用 Linux env 中的以太网。

请有人帮助我们解决这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitesh、

    您是否尝试启用 Natsemi 驱动程序支持?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    是的、我已选择该驱动程序并找到 DP83640的驱动程序、但我正在使用 DP83630。 主要区别仅在于封装尺寸、但对于 DP83640的驱动程序、我无法设置 DHCP 以获取 IP 地址。 但它说链路已启动。

    不确定 DP83640的驱动程序是否也支持 DP83630。