Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, DP83630, DP83640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、 DP83630、 DP83640工具/软件:Linux
你(们)好。
我们有一个 OMAP-L138评估板并使用随附的 Linux。 我认为 Linux 内核版本是3.3.0。
我们设计了一个采用 OMAP-L138 SoC 的定制板、并与评估 LCDK 板相比更改了以太网 PHY。
我们使用的是 DP83630、并希望为此添加 Linux 驱动程序、以便我可以使用 Linux env 中的以太网。
请有人帮助我们解决这个问题。
谢谢。