工具/软件:Linux
我们基于 TI AM-3358开发了一款产品。 之前、当我们使用 TI Linux SDK 06.00.00.00时、千兆位网络可以正常工作。 现在、我们要将 Linux 更新为 TI Linux SDK v2.00.00.00并遇到问题。 网络端口访问1000M 网络始终不间断地打印以下消息。
[1406.269359] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 1Gbps/全-流量控制关闭
[1408.269205] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开
[1410.269327] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 1Gbps/全-流量控制关闭
[1412.269174] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开
每次打印的打印次数不固定,无法使用网络。 在打印以下消息之前,可以正常使用网络。
[1417.269374] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭
因此、我们需要确定为什么千兆网络始终被识别为100万亿网络、以及为什么千兆网络无法正常使用。